This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:工作温度高于 100°C 的替代 IC

Guru**** 2810865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588921/bq2970-alternative-ic-with-operating-temperature-above-100c

器件型号: BQ2970

我目前在电池保护系统中使用 BQ29707DSER、并且可以正常工作。 但问题是我的客户要求所有组件都具有 100°C 的工作温度。 BQ29707DSER 只有+85°C 的工作温度。 所以我需要将其替换。  

您能向我推荐尺寸相似且 OT 高于+100°C 的替代 IC 吗? 大小可以略高于 BQ29707。 也不强制实现引脚对引脚兼容。 唯一的问题是温度高于 100°C 并且 IC 功能正常。

这是我的电池保护原理图。 它的单节 25mA 锂离子电池具有 4.2V 变化电压和 3.2V 低电池断开模式。 最大持续电流为 40mA。  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人要回应吗? 我还有许多问题需要回答,从过去几个星期。