This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00669:阐明一些要点、即终止电流、充电阈值和迟滞效应

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00669, BQ51050B, BQ51010B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588298/tida-00669-clarify-some-points-termination-current-recharge-threshold-hysterises-effect

器件型号: TIDA-00669
Thread 中讨论的其他器件: BQ51050BBQ51010B

大家好、我想澄清几点。 *使用 TIDA-00669 中所示的电路

对于终止电流、我本来期望值高于~Ω 25mA、这似乎是我们的终止电流。 我测量的 IBulk 为 498mA、预期终止的可能性最低:498mA *(((2430kohm/280Ohm/%)/100)= 43mA、这是预期的、还是看起来有不同的原因、为什么应该在 25mA 终止充电。 我还注意到、在 TIDA-00669 的文档中提到了 30mA 的端接电流、该电流似乎也超出了规格范围。 我想知道这是正常的还是可能是由另一个故障引起的?

我想澄清当达到终止电流并且 Vbat > Vrech 时、这将发送 EPT 充电完成、并且没有其他条件成立。

另外、我注意到充电可能不会发生、只是 100%可以肯定、是仅根据电池电压进行评估、电流对充电和重新启动没有影响。 另外、充电只能由发射器再次开始、而接收器正通过进入数据表第 18 页图 22 所示的充电阶段来响应这一情况、这是否属实?

最重要的是、谁在这种停止充电/再次开始充电中控制迟滞效应。 如果电池电压高于充电阈值(当充电器未被强制或重新施加,并且充电从发送器侧重新初始化时)、我们是否可以预期没有电流从充电器电路流向电池、并且 BQ51050B 保持高阻抗模式(切断来自电池的稳压 VRECT)、那么它是否会保持该模式、导致电池充电电压低于电池充电阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于终止电流、我本希望值高于~μ V 25mA、这似乎是我们的终止电流。 我测量的 IBulk 为 498mA、预期终止的可能性最低:498mA *(((2430kohm/280Ohm/%)/100)= 43mA、这是预期的、还是看起来有不同的原因、为什么应该在 25mA 终止充电。 我还注意到、在 TIDA-00669 的文档中提到了 30mA 的端接电流、该电流似乎也超出了规格范围。 我想知道这是正常的还是可能是由另一个错误引起的?

    BQ51050B 终止电流错误。  这可能是由用于在低负载条件下偏置 FOD 引脚的 FOD 电路引起的。  R24 是 20k 电阻器、在低负载条件下、它会向 ILIM/FOD 电路添加少量电流。  将 ILIM 引脚上的电压与 TERM 引脚上的电压进行比较、以确定充电结束。  因为测试可以在没有 R24 (FOD 至 RECT) 的情况下尝试进行测试。   

    我想说明是否达到终止电流且 Vbat > Vrech 这将发送 EPT 充电完成、并且没有其他条件为真。

    是、充电完成且发送 EPT01。   

    另外、我注意到充电可能不会发生、只是 100%确定、这是仅根据电池电压进行评估、电流对充电重新启动没有影响。 此外、充电只能由发射器再次启动、接收器正通过进入充电阶段来响应这一情况、如数据表第 18 页图 22 所示?

    充电结束时、BQ51010B 将向发送器发送充电完成 (EPT01)、并且接收器将断电。  发送器确定何时将根据 BQ51050B 进行检查、从而确定是否需要刷新电池。  我看到的一些发射器要求先拆下并更换接收器、然后再重新开始充电。

    当接收器通电时、它将测试电池电压以确定其是否高于 V-RECH、并在需要时充电。  

    是否会保持此模式、即不会有电流从 BQ51050B 流出、直到电池电压低于充电阈值?

    是的、BQ51050B 将处于高阻抗模式、直到低于充电阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bill Johns 的回答,我认为这大部分是明确的,我将尝试测试没有 R24,当我有时间,但如果这是一个已知的事情,这不是一个真正的问题,从我听到的故事是,这将至少有点稳定,这也可以确定,如果测量/调整,我是正确的?

    对于最后一个问题、我有一个后续问题、当充电器关闭时、我仍然可以在 bat 信号上看到 BQ51010B 产生的一些电流尖峰(在一些微安到 1 毫安的范围内)、如果处于高阻抗模式、我预计不会发生这种情况。 在确定是否应充电时、BQ51010B 是否会产生一些小的电流尖峰、这是否与 ping 模式有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    从您的故事来看、这至少会比较稳定、如果测量/调整、也可以确定、我是否正确?

    是、这是正确的。  R24 作为轻负载 FOD 校准的一部分进行了调优。  20K 是适用于大多数应用的标准值。  设置该值后、可以调整 R12 (TERM) 以调整终止电流。

    [引述 userid=“676327" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588298/tida-00669-clarify-some-points-termination-current-recharge-threshold-hysterises-effect/6120488。] BQ51010B 在确定是否应充电时、可能会产生一些小电流尖峰、这是否与 p有关

    这可能是低功耗 ping(模拟 ping)、用于确定接收器是否仍在板上或已更换。  检查 RECT 引脚、您可能会看到低振幅尖峰。  这不足以为接收器供电、它将保持在 2.7V (UVLO) 以下。  但会产生噪声、这些噪声会出现在系统中。

    更长功率 ping(数字 ping)将为接收器供电、RECT 高于 2.7V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的回答、确保数字 ping 和 RECT 电压高于 2.7V 时、这将为接收器供电、但这并不意味着它将从高阻抗模式更改为电流可以流动的模式、这可能是我的设置拾取的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    使用数字 ping 且 RECT 电压高于 2.7V 时、这将为接收器供电、但这并不意味着它将从高阻抗模式更改为电流可以流动的模式[/报价]

    是、这是启动过程的第一部分、还要求 RX 在输出更改之前向 TX 发送数据包。  请参阅随附的启动。  

    e2e.ti.com/.../0083.bqTESLA-FAQ_2D002D00_Start-up.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、这对您有所帮助