This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:TPS2372 和 AMP;LM51561:PoE PD 器件的理想选择

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, LM51561, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588786/tps2372-tps2372-lm51561-good-choice-for-a-poe-pd-device

器件型号: TPS2372
主题中讨论的其他器件: LM51561LM5156

您好:
我必须设计一个由以太网供电的 ADC 转换器件。 输入信号的频率带宽为 10kHz 至 500kHz。 我见过 TI 网站上所有集成式 TI poe 传感器和评估板都具有约 200kHz 的反激式直流/直流转换器开关频率。 这处于信号带宽范围内、直流/直流转换器开关将干扰 ADC 信号。 主要思路是将开关频率增加到 1MHz、这将超出信号带宽。 作为 PoE、计划将 TPS2372 和 LM51561 组合在一起。 是一个不错的选择、还是有更好的解决方案。 这种组合有什么特别之处吗?  

我已经在 Webench Power Designer 中开始了 LM51561 设计。 遗憾的是、如果选择了“光耦合器反馈“、则第二个输出电压没有变化。 考虑到第二个输出电压的精度成本、第二个输出电压是否可行?  是否有可能对设计进行仿真? 如果转到“模拟“、弹出窗口会显示“此设计未启用仿真“   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    TPS2372 是一个不错的选择、因为您需要 MHz 开关 PWM 控制器。 TPS2372 仅适用于 PD。

    有关 LM51561 的问题、请咨询使用 LM51561 的工程师。

    我正在将此线程重新分配到 相应的组织。

    如果您对 PoE PoE/TPS2372 有更多疑问 PD、请重新打开另一个主题。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    LM5156 也是一个不错的选择。 您可以使用我们的 Excel 快速入门计算器。 是、可以进行第二个输出。

    https://www.ti.com/tool/download/SNVC240 

    对于仿真、您可以使用 PSPICE 模型: https://www.ti.com/de/lit/zip/snvmbv9 

    此致

    Moritz