This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563300:SW 引脚的负电压

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588905/tps563300-negative-voltage-of-sw-pin

器件型号: TPS563300

尊敬的团队:

客户表示他们的测量数据与 SW 引脚负电压随负载电流的数据表之间存在差异。 请查看下面的附件、并告诉我原因。 如果问题不正确、请告诉我如何改善该问题。 此外、它是否与 EVM 的测量数据相同?

SW pin.pdf 的负电压 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Haseen:

    感谢您的答复。 他们要求在明天之前获得反馈。 请检查并尽快返回。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

    如果您看到、我们的规格在 10ns 内为–3V、而–0.6V 可承受高达 50ns 的电压。

    但在波形中、如果我们看到–0.6V 存在长达 14ns、不会导致任何问题。

    如果开关电流持续 140ns、为–0.7V、则开关电流几乎为零、再说一次、这不是问题。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Haseen:

    很抱歉向您介绍此案例。 感谢您发送编修。

    此致、