This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:设计审查

Guru**** 2810905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589211/bq25895-design-review

器件型号: BQ25895

TIreview.pdf 

 

我们正在为我们的一款手持设备设计一款 3.7V 7000mA h 锂离子电池充电器。  

电源是 USB type c 适配器。  对于充电,我们使用 BQ25895RTWR  和电量计 BQ27426YZFR 。 我们将使用 TPS61022RWUR 进行 3V3 电压调节(降压/升压)  

我们希望让 TI 团队审查电路  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有关 BQ2589X 原理图检查清单和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25890-faq-bq2589x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips。  

    这是充电器支持。 对于其他器件、请提交单独的 e2e 主题、并由相应的团队提供支持。

    谢谢、

    Ning。