Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC256402
器件型号: UCC256402
主题中讨论的其他器件: UCC21520、 UCC25640
大家好、我正在设计一个 LLC 转换器、它在 12V 电压下输出 10 至 250 瓦的功率、输入电压为 330 至 550 伏。 根据这些规格、我使用的是 SiC MOSFET、但 UCC256402 无法直接驱动这些 MOSFET。 我查看了 UCC256402 的常见问题解答、但 两个低侧驱动器的实现对于 SiC MOSFET 是不适用的、因为我需要具有正负电压摆幅以实现出色运行。 我计划使用 UCC21520 来驱动我的 MOSFET、但我不确定如何将其最好地连接到 UCC256402。 我已经研究过脉冲变压器、但无法找到解决此问题的最佳解决方案。 非常感谢您的帮助,这是非常满意。