This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:将外部 SiC 栅极驱动器 (UCC21520) 与 UCC256402 搭配使用

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588569/ucc256402-using-an-external-sic-gate-driver-ucc21520-with-the-ucc256402

器件型号: UCC256402
主题中讨论的其他器件: UCC21520UCC25640

大家好、我正在设计一个 LLC 转换器、它在 12V 电压下输出 10 至 250 瓦的功率、输入电压为 330 至 550 伏。 根据这些规格、我使用的是 SiC MOSFET、但 UCC256402 无法直接驱动这些 MOSFET。 我查看了 UCC256402 的常见问题解答、但 两个低侧驱动器的实现对于 SiC MOSFET 是不适用的、因为我需要具有正负电压摆幅以实现出色运行。 我计划使用 UCC21520 来驱动我的 MOSFET、但我不确定如何将其最好地连接到 UCC256402。 我已经研究过脉冲变压器、但无法找到解决此问题的最佳解决方案。 非常感谢您的帮助,这是非常满意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    您能告诉我您所使用的 FET 的器件型号吗?

    如果是新的设计、我建议您查看我们的新款 LLC 控制器 UCC25661x、该控制器的先进控制能力高于 UCC25640 、因此它支持 宽输入和输出电压范围。

    UCC25661x 数据表

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Siripuram Yamini

    非常感谢您的回复、我将在半桥中使用 2 个 C2M0080120D SiC MOSFET。 至于 UCC25661x、它看起来是 LLC 的出色芯片、但我仍然想知道搭配使用外部 SiC 栅极驱动器的可行性。 非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    请允许我有时间再回到您这里。

    此致、

    亚米尼。