This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750EVM:I²C TPS26750EVM 上通过 I ² C 进行 EEPROM 写入的相关查询

Guru**** 2813095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750EVM, TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584710/tps26750evm-inquiry-regarding-eeprom-write-via-i2c-on-tps26750evm

器件型号: TPS26750EVM
主题: TPS26750 中讨论的其他器件

我想确认是否可以使用 μ I²C 接口从 TPS26750EVM 上的引脚接头将文件写入 EEPROM、而无需使用 MCU。
您能否告知此方法是否受支持、如果受支持、请提供任何相关文档或步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohtsuki

    您可以在没有 MCU 的情况下执行此操作、不过 EVM 本身有一个 MCU、可与我们的网络 GUI 进行交互、网址为:

    https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/USBCPD_Application_Customization_Tool /ver/1.1.1/

    使用上述工具、您无需通过跳线连接外部 MCU 即可直接刷写器件。 TPS26750EVM 用户指南中概述了该过程:

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucp8/slvucp8.pdf

    如果您想使用第三方软件狗,您也可以使用 Ardkmu 适配器,例如:

    https://www.totalphase.com/products/aardvark-i2cspi/

    这样、您就必须本质上通过 I2C 模拟 MCU 与 EEPROM 的通信。 我们在以下应用手册中对此接口进行了介绍:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvafl1

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    我想使用连接到 TPS26750EVM 上引脚接头 (J5) 的 REX-USB61 通过 I2C 将 BIN 文件写入 EEPROM。 请您确认是否可以这样做?

    谢谢您、
    Ohtsuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohtsuki-san,

    虽然我从来没有使用过  REX-USB61 具体,在网站上判断它看起来会工作没有问题.  

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    非常感谢您的回复和查看详细信息。

    我还有一个关于以下应用工具的问题:
    USB PD 应用程序自定义工具。
    是否可以使用此工具更改 TPS26750 侧的地址?
    如果是、您能否说明进行此更改的方法?

    此致、
    大冢敦史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohtsuki-san,

    您需要使用器件本身上的 ADCINx 引脚更改从器件地址、因为无法通过 GUI 实际地更改它。  

    此致、
    Tim