This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78:UA7805CKCS 与 LM7805CT/NOPB

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589024/ua78-ua7805ckcs-vs-lm7805ct-nopb

部件号: UA78

尊敬的 TI 团队:

我目前不确定使用 UA7805CKCS 或 LM7805CT/NOPB 的器件。

我想将 23.8V 转换为 5V。  

根据这两个数据表、UA7805CKCS 的建议最大工作输入电压为 25V

另一方面、LM7805CT/NOPB 仅规定绝对最大值 35V。

哪一款器件最适合且更安全使用?

谢谢。

此致、
Kostas




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kostas、

    最大预期输出电流和应用环境温度是多少?

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vahnroy。

    IOUT = 60mA

    周围环境温度可能约为 40°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kostas、

    两种器件都能够安全地进行调节而不会出现问题。  UA7805CKCS 具有稍好的热性能、可降低热温升。 但是、如果您预计输入会出现瞬变、则 LM7805 在绝对最大值之间会产生额外的余量、从而避免超出绝对最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vahnroy、

    谢谢你。 很明显。

    还有一个问题。  UA7805CKCS 结至环境热阻的值为 19‘C/W 此值是否假设连接到 TO-220 封装的散热器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kostas、

    不可以。

    希望这对您有所帮助、

    Vahnroy