This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:高侧开关打开/关闭

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589035/tps272c45-high-side-switch-on-off

部件号: TPS272C45

你好

我想了解有关器件 TPS272C45ARHR 的更多信息。 高侧开关、VS 连接到+28VDC、VDD 连接到+5VDC。

我在数据表上明白:

输入引脚 EN1 或 EN2 控制每个输出 OUT1 或 OUT2。

当 EN1 =逻辑“1"时“时、输出 OUT1 =+28VDC

当 EN1 =逻辑“0"时“时、输出 OUT1 =非零伏取决于下拉电阻。

为什么? 如果电阻值也增加电压、则会出现此问题、电阻值为 1k = 200mV。

第 9.3.4.2 段显示了内部上拉 150k、是否可以禁用或断开该上拉电阻器?

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Douchan、

    我正在处理这个问题、并将返回给您。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Douchan、

    只能 通过禁用诊断来断开内部上拉电阻器、因此当 DIA_EN 为低电平时。  

    “当 EN1 =逻辑“0"时“时、输出 OUT1 =非零伏取决于下拉电阻。“ -如果诊断为高电平,则在开路负载情况下,输出应等于 VS。  

    如果下拉电阻值较高、则漏电流应减小。 在输出端看到的最大漏电流是多少?

    谢谢、

    Rishika Patel