This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:如何在所有 VCn 都上电的情况下关断 BQ79616?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587796/bq79616-how-to-power-off-bq79616-while-all-vcn-are-power-on

器件型号: BQ79616

尊敬的专家:

若要在所有 VCn 仍处于上电状态的情况下在 BQ79616 上进行下电上电、哪种方法有效?

1) 具有两个 MOSFET 以使 BAT 和 LDOIN 悬空

2) 具有一个 MOSFET、用于在 LDOIN 仍上电时使 BAT 悬空、高于 POR 电平。

3) 具有一个 MOSFET、用于在 BAT 仍上电时使 LDOIN 悬空。

 

感谢您发送编修。

Alex

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

     使用数据表第 9.4.2 节中所述的 HW_RESET ping 来使 79616 下电上电的最简单方法。  

    希望这对您有所帮助、

    Arnold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnold、

    我明白了。 但是、如果 79616 的 COM 端口被冻结、HW_RESET ping 将不起作用、对吗?

    这就是我考虑完全下电上电的原因。

    BR。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说所有 VCn 都已上电时、这意味着您仍然希望进行电芯电压测量和电芯平衡吗?

    如果我理解正确并且您只希望器件在不保持寄存器值且不断开 VCn 连接的情况下进行下电上电、则在 BAT 引脚上使用 FET 应该可以实现您的目标。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的。 因此对 BAT 引脚下电上电、无需对 LDOIN 引脚进行下电上电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解数据表正确、则 CVDD 由 LDOIN 生成。 仅对 BAT 下电上电、不对 LDOIN 下电上电、这无法对 CVDD 电路下电、否?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LDOIN 由 BAT 引脚在内部生成。 对 BAT 进行下电上电将对 LDOIN 进行下电上电、这将生效。 此外、如果您参考数据表的第 9.4 节、它会讨论 POR 电源状态、在该状态下、BAT < VBATmin 会导致所有电路关闭。 因此、CVDD 电路也将进行下电上电。 您可能还需要断开 LDOIN 以防止过多电流流入引脚、这不会阻止实现 POR、但除非它会超过引脚的绝对最大值或最小值、否则这并不是绝对必要的。 我们通常将其通过电阻器连接到 BAT 的原因是在 OTP 老化等严苛任务期间提供更多电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设 BAT 关闭、而所有 VCn 仍然开启 5VDC、则就像 IC 芯片没有电源、但 IO 引脚有电源。

    VCn 上的电压是否存在通过 BQ79616 内部电路为芯片上电从而导致一些意外行为的风险?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、这是不可能的。