This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:BQ27541DRZV200 解封密钥问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588788/bq27542evm-bq27541drzv200-unsealed-key-issue

器件型号: BQ27542EVM

尊敬的 TI 专家:

  我们在装运前用默认密钥密封了电池,但是当我们从客户那里收到电池时,我们发现所有的密钥都变成了 00000000 ,那么用密封的电池怎么会发生这种情况呢?

1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队成员审核。 在此期间、请附上与项目关联的.gg/.log/数据文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    如果器件处于 SEALED 模式、应该无法覆盖数据闪存参数。 你读的全是 0 这一事实对我来说是可疑的。 您是否从电量计读取并非全为 0 的其他值?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

      澄清一下、当我再次收到电池时、它是解封的、因此我可以直接准备这些值。

      当我首次发出电池时、电池处于密封状态。

     我只是想知道钥匙是否改变了、可能的原因是什么?

     下面是.gg 文件供您参考。

      e2e.ti.com/.../3365.Sample-2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    似乎该电量监测计在某个时候已解封。 电量监测计处于 UNSEALED 模式后、您可以更改密钥。  

    此致、  

    Jonny。