This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:更新 Design Capacity 和 Full Charge Capacity

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586440/bq27220-updating-design-capacity-and-full-charge-capacity

器件型号: BQ27220

我们使用 BQ27220 获取电池信息、并努力获取要使用的设计容量。 我们可以更新设计容量并确认其设置为 10、Soc.h、但当电池处于 3000mA 时、它仍指示 100% 000mA  

下面的文件是我们使用的内容:

//密封命令
W:AA 00 30 00
X:70

//解封命令
W:AA 00 14 04
X:100
W: AA 00 72 36
X:100

//完全访问
W:AA 00 FF FF
X:70
W:AA 00 FF FF
X:70

//输入 config_update
W:AA 00 90 00
X:1100

//写入新的设计容量值
W:AA 3E 9F 92 27 10.
X:70

//校验和计算:  
// CS = 0xFF -(0x9F + 0x92 + 0x27 + 0x10)= 0xFF - 0x68 = 0x97
//和写入 6 字节数据
W: AA 60 97 06
X:70

//退出 CONFIG_UPDATE 模式
W:AA 00 92 00
X:70

//检查保存的值
C: AA 3C 27 10.
X:70

//密封命令
W:AA 00 30 00
X:70

我们是否更新了正确的值? 校验和计算是否正确?

此文件仅更新 Design Capacity。 当我们尝试在 0x929D 处更新完全充电容量时、更新(比较)失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内的其他成员、并将  在可能的情况下在团队内跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    此问题应在您循环单元格时解决。  

    此致、  

    Jonny。