This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:BQ25758 或 BQ25758A 上的温度传感器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758, BQ25758A, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590264/bq25758-temperatrure-sensor-on-bq25758-or-bq25758a

器件型号: BQ25758
主题中讨论的其他器件:BQ25756

您好:
数据表中 TS/NC 引脚的说明指出:“要启用引脚功能、请将 EN_TS 寄存器位设置为 1“。 但在寄存器说明中没有 EN_TS 引脚。  

我的问题是 TS 引脚是否可以在 BQ25758 或 BQ25758A 上工作、以及如何启用它?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的经验、在 BQ25758 上启用温度传感器时、不必启用任何功能。 只需读出测量寄存器。

    但是、我不知道反向模式下的行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    说明中提到了 TS 位、但 TS 位不会出现在寄存器映射中。 我不知道为什么会这样。 该位与 BQ25756 位于同一位置(寄存器 0x0C 中的位 0)、我认为该数据表中的所有功能都相同、只是 JEITA 不可用。

    此致、
    Michael