This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:具有浪涌限制功能的升压控制器

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588976/lm5158-boost-controller-with-inrush-limiting

器件型号: LM5158
主题: LM5121 中讨论的其他器件

您好、

对于我的应用、我要寻找具有浪涌限制的升压控制器。 在控制器的输出端、为了切断电源、我们必须使用一个 300uF 的缓冲电容器、但在输入端、我们必须实施浪涌限制器。

LM5158 存在问题、即缓冲电容器的浪涌会出现在输入端。

是否有可以限制浪涌电流的器件?

感谢你的帮助。

BR

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的联系。  

    对于升压转换器、通常存在从 Vin 到 Vout 的路径(通过二极管或 HS 开关)。

    为了限制将输出电容器充电至 Vin 时的浪涌电流、您需要一个外部电路。  

    另一种可能是使用 LM5121、该器件可以使用额外的 PMOS 将 Vin 与 Vout 断开、并且它可以在启动期间限制电流。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    该器件看起来正常。 但有一个问题:如何设置浪涌限制? 在数据表中:

    但没有 RINRUSH 和 MOSFET 的定义。  

    如何计算最大电流对应的 RINRUSH?

    BR

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    启动器件时、SLOPE 引脚上的电压将从 0V 斜升至 1.2V。  

    首先、RINRUSH 将与 RCSN 串联并形成分压器。 因此、在启动时、CSP 和 CSN 之间的差分电压将更高、具体取决于分压器分压比。

    您可以根据 CSP 至 CSN 的浪涌阈值电压和要限制电流的值来选择值。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    输入电压为 24V、并希望将电流限制为最大值 3A. 如何计算电阻分压器?

    BR

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    峰值电流限制阈值的典型值为 75mV。 浪涌阈值典型值为 110mV。  

    假设您使用 7.5m Ω 来获得 10A 的峰值电流限制。 则浪涌限制为 14.7A。

    您希望电流为 3A、因此电阻分压器应将 CSn 处的电压降低为原来的五分之一。

    此致

    Moritz