This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51388:测量请求

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587934/tps51388-measurement-request

器件型号: TPS51388

您好团队:

您是否会在图 7-10 和 11 中测量启动和关断波形? 波形为 5V、但客户希望看到 3.3V 和 1.8V。  

请不仅测量 EN、Vout、IL、还在可能的情况下测量 PG。  

此致
Koyo