This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:TLV62569PDCR-压降

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590261/tlv62569-tlv62569pddcr--dropout

器件型号: TLV62569

您好、  

我们正在为其中一款研发产品选择组件。 我们已将适用于 3.3V 电源轨的 TLV62569PDDCR 候选名单中。  请查找以下降压建议。

 

输入来自

4000mA H 电池                        输出

3.4V > TLV62569PDDCR ----- >3.3V/1.2A  

 

TLV62569PDDCR 是否适用于上述条件? 如果不是、我们需要关注的关键参数是什么?

 

此致、

Murugavel.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的联系。 由于器件在 100%占空比模式下运行、但此处的差值过低 (100mV)。 首先、您需要选择尽可能低 DCR 的电感器、然后考虑 HSFET Rdson 来计算实现的 Vout。 例如、在 1uH (14mohms DCR) 和 Rdson 100m Ω 时、使用 d/s (7.3.2) 中的公式、我们得到 Rdson + RL = 83m Ω、这清楚地表明、在 3.4Vin 下、无法完全获得 3.3V 电压。 您仍然有一个 Vout 低于目标 Vout。 此计算是指本例中的满载条件、为 1.2A。 如果 Vout 为 3.3V 并不重要、那么您可以使用此选项、否则您必须重新考虑最小 Vin 电压、对于安全侧、该电压应该至少为 3.6V。

    此致、
    Zakir