This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985-N:漂移元件 — 假?

Guru**** 2813095 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2985-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586343/lp2985-n-drifting-component---fake

器件型号: LP2985-N

我们注意到模拟输出电路的精度出现故障。 该电路包含稳压器类型 LP2985AIM5-3.3/NOPB。

通过比较初始测量值 (2023) 和最新测量值、我们发现输出值已更改。 通过对传感器进行 5 倍的采样、可以发现一些差异。

我的第一个问题:这两个组件(请参阅下图)都是 TI 的吗?这种类型是 LP2985AIM5-3.3/NOPB 吗?

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daniel、  

     两个顶部芯片图像均来自 LP2985-N 器件。  左侧一是新芯片(采用较新工艺时进行的刷新设计)、右侧是旧芯片。 有一个与此更改相关的 PCN。  

    2.根据顶部标记图像、L0RA 用于 LP2985AIM5-3.3/NOPB、但 L0UA 实际上用于 LP2985AIM5-5.0/NOPB 、后者为 5.0V、而不是 3.3V。  

    如果这对我有所帮助、请告诉我、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    SU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清不同的设计。
    您能给我一些有关输出电压长期稳定性的信息吗? 在我们的应用中、温度范围通常为 0...40°C(最大–20...+60°C)、th 负载约为 10mA。

    此致
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daniel、  

    目前、此器件没有任何长期稳定性数据。 如果需要、我们可以计划在将来运行此程序、但收集数据需要一些时间。  

    请告诉我们、

    谢谢、

    SU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Su:

    如果可以生成稳定性数据、将会非常有用。 基于此、我们可以计算应用中所用产品的错误率。

    此致
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daniel、  

    我们需要设计新的硬件来支持这一点、我们预计最早可以收集数据的时间将在 2Q.26 的某个时间。  

    这对您还是有用的吗?

    谢谢、

    SU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Su、

    数据采集的时间线对我来说似乎是合理的。
    由于在现场应用中有许多 10000 个传感器使用该稳压器、因此我们仍然非常深入地收集有关预期漂移的信息。

    是的。 这对我们来说是可行的。

    非常感谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨、Daniel、

    我们将对此进行规划。  您是否对 3.3V 输出选项的 LP2985AIM5-3.3/NOPB 感兴趣、对吗?  

    谢谢、

    SU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。 LP2985AIM5-3.3/NOPB