This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:UCC2895 软启动功能

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588636/ucc2895-ucc2895-soft-start-function

器件型号: UCC2895

请告诉我有关 UCC2895 软启动功能的信息。

项目 1. 软启动周期结束时的 SS 引脚(19 引脚)电压是多少?

数据表中的公式 (111)(修订版 Q)似乎表明电压为 3.6V、但[6.规格]中未指明这一点。 因此、我们无法确定 3.6V 左右的变化、因此很难设计软启动电路。

项目 2. 和软启动期间的电流保护的相关信息。

在软启动期间、FET 栅极脉冲占空比从最小值逐渐增加到指定值(由输入/输出电压和变压器匝数比确定)。 在此操作期间、通过 CS 引脚(12 引脚)的过流保护是否有效? 或者、它是否在软启动期间切换到开环控制、从而使通过 CS 引脚(12 引脚)的过流保护失效?

项目 3.  可连接至 SS 引脚(19 引脚)的最大电容器容量

当输出负载电容器容量较大时、我们需要增大连接到 SS 端子(19 引脚)的电容器、以延长慢启动时间并降低启动期间的电流。 可以连接的最大电容器容量是多少?

项目 4.  软启动周期和输出负载电容器之间的关系。

当输出负载电容为高电平且软启动时间短时、UCC2895 如何工作? 使用开环控制执行软启动时、是否有很大的电流来为大型负载电容器充电? 当软启动在启用峰值限制电流保护的情况下运行时、输出电容器可能在软启动期间没有充分充电、从而无法达到指定的电压。 在这种情况下、当软启动结束时输出电压突然升高到指定值时、是否会发生浪涌电流? 该浪涌电流是否会触发电流峰值限制保护操作并导致软启动重复?  

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akira:

    请在下面找到我的回复来解答您的疑问。

    1. 软启动结束时、SS 引脚电压应达到 3.6V
    2. 软启动期间、过流保护应保持启用状态
    3. SS 引脚充当电容器的电流源、我不知道该引脚有任何特定的允许电容范围。 您可以在施加 Vcc 后尝试检查 SS 引脚电压、以查看引脚电压是否以所需的电容按预期上升。
    4. 正如您正确提到的、如果软启动周期非常低且输出电容较高、则转换器中将出现大电流、从而触发过流保护。 在这种情况下,转换器将在启动期间自行关闭并重试启动,但这将继续重复,因为每次启动,过流故障将被触发。 再增加一个点、转换器应处于闭环状态、而不是在启动期间处于开环状态。

    此致、
    Deepak K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak K:

    感谢您的答复。 关于您的信息、我对第 2 项和第 4 项有一些疑问。

    2.在 UCC2895 的软启动期间是否启用过流保护? 这是一个有关 IC 规格的问题。

    4.有关 IC 规格的问题。UCC2895 在软启动期间是否在闭环启动中工作? 或者、它是在启用过流保护的情况下在开环启动中运行?

    此致、

    Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akira:

    2.是的

    4、闭环运行。

    此致、
    Deepak K