This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:镀金 TPS82130 器件的最大厚度

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82084, TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584771/tps82130-gold-plating-max-thickness-on-niau-plated-tps82130-parts

器件型号: TPS82130
主题中讨论的其他器件: TPS82084TPS82085

您好、

我正在尝试识别 TPS82130SILT 和 TPS82130SILR 镀金器件上的最大金厚度。 这个问题之前已经有人提出过(参见下面的论坛链接),但对于零件镀金厚度的唯一实际答案是至少 0.06um。 有人能确认镀金的最大厚度吗? 这种镀金厚度是否也适用于其他镀镍的 uIP/uSIL 元件(例如 TPS82085 和 TPS82084 系列)?

谢谢!   

以前不提供最大厚度的线程中的链接:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741002/tps82085-ti-tps82085silr-plating-specification

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503415/tps82130-tps82130silt-gold-finish-thickness/5812871?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS82130#5812871

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我们将检查并返回。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    我们正在进行这项工作、并在一天结束时告知您。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    最大镀金厚度不应超过 0.5um。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    这没有回答我的问题,这是相同的答复收到的链接到我的原始帖子。 上面突出显示的文档仅说明了 PCB 的建议金厚度。 我尝试使用这些器件进行金脆化计算、为此、我需要元件本身具有最大的镀金厚度、而不是 PCB 镀层上建议的金厚度。

    您能否继续寻找组件的最大镀金厚度?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    当然、我与我们的 PE 团队保持联系、他们会为此提供帮助。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    µm 焊盘上的镀金层厚度必须小于 0.5 μ m。

    这是对 PCB 焊盘的限制、而不是对元件引线的调节。

     µm IPC J-STD-001、当元件引线上的镀金层厚度超过 2.54 μ m 时、需要进行金去除工艺。

     这就是我们的观点。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、

    这仍然没有回答 这些元件的最大镀金厚度是多少? 我们的产品已经被这些部件与镀金在上面,我需要把一个理由 告诉我,现场材料不会有由于黄金脆化而失效的风险。 为此、我只需要这些元件的最大镀金厚度。 如果你不能回答这个问题,你能告诉我谁可以取悦我吗?

    谢谢您、Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、这些器件的最大镀金厚度是从 0.15μm(微米)到 0.30μm、但通常在 0.20μm 到 0.25μm 之间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gautam! 此最大镀金厚度是否适用于其他镀镍的 uIP/uSIL 器件系列(例如 TPS82085  和 TPS82084 系列)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Matt、您可以认为是类似的。