This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:光图形变化对 EMI 性能的影响

Guru**** 2924470 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3414HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589589/lm3414hv-impact-of-light-pattern-change-on-emi-performance

器件型号: LM3414HV

尊敬的 TI 团队:

我想澄清一下 LM3414HV LED 驱动器的 EMI 行为。

我们的系统(包括采用 LM3414HV 的 LED 驱动器板)最近以较低的裕度通过了 CISPR32 辐射发射测试。 现在、我们想要更改系统中 LED 的模式、但我们不确定这些变化对系统辐射发射水平的影响。

旧模式:1 秒打开(75%亮度)、1 秒关闭

新模式:1 秒打开(75%亮度)、1 秒打开(25%亮度)

因此、图形将从打开和关闭更改为始终开启、具有不同的亮度水平。

您能帮我评估这一变化对 LM3414HV 产生的辐射发射的影响吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您联系我们!

    您是否可以澄清新模式: 1 秒打开(75%亮度)、1 秒打开(25%亮度)。 这是个拼写错误吗?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucia、

    感谢您的留言。  
    不、这不是一个拼写错误。 在新图案中、LED 始终以不同的亮度水平发光。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家将很快检查这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对于辐射 EMI、我们不能提供 这些变化对辐射发射水平的影响、因为这将与许多系统因素有关。 我建议您查看测试结果。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚