This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150-Q1:TPS65150 未使用的引脚和电流问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587802/tps65150-q1-tps65150-unused-pin-and-current-questions

器件型号: TPS65150-Q1
主题: TPS65150 中讨论的其他器件

123.jpg

尊敬的专家:

1) 如何处理 TPS65150 VCOM 和 VIN 上的未使用引脚?

2) 我们禁用了 FDLY 并添加了如上所示的断电序列、由于存在断电序列电路、在 VGH (18)、VGL(–14V)、SUP (10) 引脚上可能存在流入 PMIC 的 800mA 漏电流。  您能否检查一下 PMIC 是否存在损坏风险 、以及是否会有电流返回到 PMIC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家将很快检查这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hua、

    您是指引脚 4 VIN 吗? 这是 IC 的电源输入。

    800mA 漏电流太大、您是否检查了漏电路径?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在芯片断电时向 SUP 引脚施加持续 100µs 的 1.2A 瞬时脉冲电流、是否会损坏该引脚? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hua、

    您能否捕获这个脉冲电流波形、以便我可以检查它是否有任何影响? 谢谢

    BR

    Patrick