This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:请求确认 LM4040 系列的温度系数数据

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589657/lm4040-request-for-confirmation-of-temperature-coefficient-data-for-lm4040-series

部件号: LM4040

TI 团队大家好、

我有一个附加参数需要对以下部分进行验证:

  • LM4040AIM3X-2.5/NOPB

  • LM4040QAIM3X2.5/NOPB

  • LM4040A25IDBZR

  • LM4040A25IDBZR1G4

所需数据:

  • 电压温度系数–最大值 (ppm/°C)

我们已经查看了数据表和 IHS 数据、但这两个来源之间存在不匹配情况。 要继续我们的项目、我们需要您确认上述参数的最终正确值。

请尽早分享完整且经过验证的信息、因为此数据对于我们的项目时间表至关重要。

提前感谢您的支持。

此致、
Rupesh Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rupesh:

    TI 数据表值正确、应使用。  TI 不检查或控制 IHS 数据。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认 上述每个器件的电压温度系数–(ppm/°C)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rupesh:

    A、B 和 C 级 LM4040 器件为 100ppm/C、只有 D 级为 150ppm/C

    您提到的所有器件均为 A 级器件、因此均为 100ppm/C

    此致、

    Andrew Li