This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:随机上电问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589712/tps65220-random-power-up-issue

器件型号: TPS65220
主题: AM6442 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我们在定制 AM6442 电路板上使用“TPS6522053RHBR"PMIC 和“ 和“IS46LQ16512A-062BLA2" DDR4“ DDR4 IC。 我们观察到、在某些情况下、由于 PMIC 不会产生输出电压、电路板无法上电。 有时、输出会在一次或两次上电尝试后出现。

从之前的工单 (https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1586525/am6412-am6412-1-1v-and-1-8v-boot-sequencing-question) 可以看出、ISSI DDR4 器件可能会导致 Buck3 (1.1V) 上产生反馈电压。 我们注意到我们的几个电路板上有一个类似问题;但是、并非所有器件都是一致的。

请找到随附的示波器波形以供参考。 请建议可能的根本原因以及解决此问题的建议解决方案。

谢谢您、  
Aditya.

FAILING_3TIMES.pngFAILING_ONCE.pngNOT_FAILING.pngFALING_2_TIMES.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    感谢您在 E2E 上发帖。 如您所述、这是 ISSI DDR4 内存的已知问题。 遗憾的是、此时没有干净的答案、因为 RV 故障不是可屏蔽故障。 该功能可针对短路情况提供保护、确保不会造成损坏、没有直接的权变措施。

    我们建议取消导致此问题的任何 ISSI DDR4 内存的资格。

    一种潜在的权变措施是确保电源轨打开联轴器。 从存储器角度来看、电源轨上电时序没有违例、并且当所有电源轨同时启用时、屏蔽 PMIC 似乎出现的 RV 故障有助于屏蔽。  

    此致、

    Brandon