This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:UCC21710 OC 问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581328/ucc21710-q1-ucc21710-oc-issue

器件型号: UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21710

大家好!

我们尝试使用 UCC21710、LS FET 驱动器上出现过流关断状态。 我们尝试了将其悬空并以 3k 下拉。 运气差。 我们尝试了完全短接引脚并且仍然出现故障。 我们无法成功阻止 LS 出现故障、更换芯片和支持电路。 这是原理图。 我们目前也未使用温度传感器。 我们正在尝试驱动 1200V SiC FET AIMCQ120R030M1T。 它由 UCC15241 供电、这些电压可以正常工作。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:

    感谢您的联系。 我将于明天作出回应。

    此致、

    Muiz.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:

    对迟来的答复表示歉意。

    当您 说您尝试短接引脚并且器件仍然出现故障时。 我假设您指的是将 OC 引脚短接至地?  在这种情况下、OC 检测会被禁用、器件不会捕获故障。 可以分享显示 RDY、FLT 和此过流情况下的电源行为的波形。  

    此致、

    Muiz.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muiz:

    是的。 当我们启动时、红色 LED 会闪烁、就像检测到故障一样、但 R200 不存在、因此没有电流流过路径。 此外、当我们更换芯片并将针脚提离焊盘时、我们会保持红色 LED 稳定亮起、并且未检测到故障。 当没有电流时、输出侧上的如何出现故障?

    此致、

    -挪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:  

    您能给我发送放大的波形、其中显示了 FLT、输出、DESAT 和输入信号、供我 进行 调试吗? 此外、此问题是始终发生在设备上、还是仅在特定条件下发生?

    此外、您提到 当您放置芯片并将销从垫上提起时、没有看到问题。 您是否说、即使是一个新装置、也会在悬空销之前展示出这种异常行为? 如果是、您指的是哪些引脚?

    此致、

    Muiz.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、当您提起引脚 1 和引脚 2 并连接到引脚 3 时、问题不会出现。 将引脚 1 和引脚 2 连接到布局时、即使从电路中移除了 R200、也会发生故障。 因此、FLT 应该不会出现任何问题、因为根据数据表未使用它。

    该问题是间歇性的、发生在各种负载条件下或散热器上。 我将尝试在压降期间提供 FLT、输出和 DESAT 信号。

    此致、

    -挪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:

    我将会留意您的响应以及波形。

    此致、

    Muiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muiz:

    附件是与这些 UCC21710 芯片相关的不同压降。 如您所见、电压稳定、数据正在提供给栅极驱动器的输入端。 如前所述、即使 FLT 完全断开、它也会变为低电平。 当 FLT 变为低电平时、我们通常会遇到栅极信号的压降问题。 通过探测、电压看起来稳定。 我们还研究了如何尝试对栅极驱动器的输入和输出侧进行低通滤波。 这两个都没有解决我们的问题。 在较高负载下、所有栅极驱动器都处于压降状态。 我们更改为 UCC5320SCDR、这些组件在相同设置下运行良好。 您能解释一下所用隔离的差异、或者故障如何导致我们出现这些问题吗?

    另一个 E2E 论坛上有多个存在相同问题的人。 芯片是否有问题?

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552592/ucc21710-q1-issue-of-ucc21710-q1?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC21710#

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487858/ucc21710-gate-driver-tripping-on-over-current-fault-when-it-is-already-bypassed?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC21710#

    图 1:CH 1-3 相 A-C LN、Ch 4-6 相 A-C 电流、CH7 调制波形、Ch8 输出栅极驱动器

    图 2:通道 1-3 相位 A-C LN、通道 4-5 相位 A-C 电流、通道 6 IN+(LS_IN) CH7 调制波形、通道 8 输出栅极驱动器压降

    图 3:通道 1 B 相 LN、通道 2 IN+(LS_IN)、通道 3 IN-(HS_IN) 通道 4-5 A 相、B 相电流、通道 6 未检测到任何结果、CH7 FLT 集电极开路引脚、通道 8 输出栅极驱动器

    图 4:未探测到通道 1 任何内容、通道 2 IN+(LS_IN)、通道 3 IN-(HS_IN) 通道 4-5 A 相、B 相电流、通道 6 未探测到任何内容、CH7 FLT 集电极开路引脚、通道 8 3.3V 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:

    您看到的问题可能是系统级噪声导致的。 高系统级噪声会影响  器件中的内部故障检测信号链、导致其错误地检测到故障。  UCC5320SCDR 不会出现同样的问题、因为它是一个没有保护功能的器件、因此不会出现损坏信号的情况。 要解决您看到的问题、必须降低噪声。 根据您的噪声源、我可以推荐以下内容:

    如果您的噪声源来自输出、

    • 在栅极环路中添加铁氧体磁珠。 确保铁氧体磁珠选择 与噪声频率一致。
    • 增加栅极电阻
    • 增加栅极 (100pF 至 100pF) 范围内的 Vgs 电容

    如果噪声源是 SW 节点/COM-GND 噪声、

    • 在 IGBT 发射极和 COM 引脚之间添加铁氧体磁珠。 铁氧体磁珠选择应与噪声频率一致。
    • 增加栅极电阻以减慢开关速度
    • 栅极驱动器的 VEE GND 上添加 Y 电容

    如果噪声源来自电源、您可以 在电源与 VCC、VDD 和 VEE 引脚之间添加扼流圈/铁氧体磁珠。

    此致、

    Muiz.