This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:器件选择帮助

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ27Z561, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580298/bq35100-part-selection-assistance

器件型号: BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQ27Z746BQ27Z561BQ27427

您好、  

我们计划使用电量监测计 IC 来监测电池电量。 只会通过系统放电、电池可更换(即通过其他器件充电)。 。 请帮助我选择此应用的器件。

电池电压 — 4.2V

锂离子电池。

电容- 6000mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    什么是电池组配置?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    到目前为止、它是单个锂离子电池、如果需要、我们可以使用 1S2P。 请为这两种配置提供器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请对此要求进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们有许多电量监测计可用于单节电池电量监测。 这些都是我的建议。

    BQ27z746、Impedance Track Plus 保护

    BQ27z561、Impedance Track、无保护功能

    BQ27427、Impedance Track Lite、无保护功能

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您分享申请的器件型号。 我们确实对 1s2p 电池组配置的电芯均衡和保护有要求。 请为此建议器件型号。 此外、我们是否有任何可以满足这一要求的整合解决方案 (SoC+Cell Balancing+BMS)

    谢谢、

    Nidhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您只需考虑串联电芯的电芯平衡。 2p 电池包将充当单个电芯。 我建议的 3 个器件都适用于此应用。

    我们有许多电量监测计可实现电池平衡、但它们适用于多节串联电池的电池包。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    此电池包或配置中没有内部 BMS。 我们是否需要在 PCB 中提供 BMS、并添加您分享的电量监测计器件型号。 另请注意、我们将仅通过此电路放电、充电将单独进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些器件可用作电池组侧或系统侧。

    此致、

    Diego