This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3801:TPS3801K33DCKR 过热行为

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590143/tps3801-tps3801k33dckr-overtemp-behavior

零件号: TPS3801

您好:

在 90°C 环境空气中运行器件 TPS3801K33DCKR 会产生什么后果? 器件的环境温度额定值最大为 85°C  

谢谢!

Ajdin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajdin:

    我们不保证器件在超过最大额定温度时的行为方式、它可能会导致器件损坏或寿命缩短。

    我们确实有各种额定电压为–40°C 至 125°C 的电压监控器。

    TLV809EA29DCKR 是 TPS3801 的替代产品。 如果需要手动复位、我们还  提供采用超小型 X2SON 封装的 TLV809EA29DPWR。
    -亨利