This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:当 VIN 恢复到正常电压时发生 IC 锁存

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587312/tps2660-ic-latch-when-vin-back-to-normal-voltage

器件型号: TPS2660

您好团队:

客户正在对 TPS2660 IC (U9) 进行过压 (OV) 测试。 OV 阈值配置为 5.49V。

测试步骤:

  1. 将 U9 输入 (5VD_PWR) 连接至 24V
  2. Vin 逐渐降至 5.4V

预期结果: 在 Vin 恢复正常电压 (5.4V) 后、输出 (5VD_SAFE) 应恢复、而不是保持锁存状态、因为根据数据表、TPS2660 仅在过流 (OC) 或短路 (SC) 故障期间锁存、而不是在 OV 事件期间锁存。

实际结果: 即使 Vin 恢复到 5.4V(低于 OV 阈值)、输出也会保持锁存状态。

其他信息:

  • 负载电流低于电流限制阈值 (1.2A)
  • 不存在过流或短路情况

问题: 当数据表指示 TPS2660 仅在发生 OC/SC 故障时锁存、什么可能导致 TPS2660 在 OV 事件期间锁存?

您能否帮助澄清导致此行为的可能原因?

谢谢你。


CH1:5Vd_PWR;CH2:5Vd_safe;CH4:输入电流  

 

image005.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Brain、

    通过电阻分压器设置 UVLO 是什么?

    VIN 电压必须高于 UVLO 且低于 OVLO 才能导通。

    您还必须考虑迟滞。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    感谢您的提醒。

    如您所说、OVLO 典型触发电压为 5.487V。

    因此、典型的恢复电压应为 5.017V。

    我们设置的恢复电压为 5.4V。 该恢复电压不足以恢复电子保险丝。

    谢谢。

    Nick

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    建议您使用以下设计计算器、该计算器将 UVLO 和 OVP 迟滞考虑在内。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-JKQuA9pjoj/01.00.00.00/slvc668.zip

    我认为不会评论 UVLO 和 OVP 电阻梯值。

    谢谢  
    Amrit