This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672EVM:BQ25672EVM–检测到 VBUS/BAT 但未充电(可能是 EVM 问题)

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591459/bq25672evm-bq25672evm-vbus-bat-detected-but-not-charging-possible-evm-issue

器件型号: BQ25672EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我使用 USB2ANY 接口和 TI Charger GUI 测试 BQ25672EVM(电路板标识:BMS034A)、并看到类似配置缺少基本功能或 EVM 可能有缺陷的行为。 即使 VBUS 和 VBAT 都存在并在状态寄存器中检测到、充电状态仍保持“未充电“、并且没有电流流入 BAT 引脚 (TP19–TP20≈0V)。 我想请您提供帮助、以确定这是配置问题还是 EVM 可能的硬件问题。

 

测试设置
我使用由 USB2ANY 控制的 BQ25672EVM (BMS034A) 和基于网络的 TI Charger GUI。

作为输入源、我尝试了两者  

  1. 小型 PV 电池板 (MPP≈5.5V / 360mA、VOC≈6.2V) 和
  2. 工作台直流电源、两者均连接到 J1 VIN1/GND。 通过跳线旁路掉输入保护 FET(JP1:ACDRV1–PGND、JP2:ACDRV2–PGND、JP3:VAC1–VBUS、JP4 断开)。

在电池侧、我使用单个超级电容器作为单节等效电池、连接到 J5 电池 (+) 和 GND(–)、并安装 JP9、因此 BATP 可检测 BAT。 在大多数测试中、我使用工作台电源将超级电容器预充电至大约 3V、GUI 显示 VBAT_PRESS_STATUS = 1。

安装 JP17 (ENABLE)、在 GUI 中 EN CHARGE = 1 且 EN HIZ = 0。 I²C 通信正常(寄存器读/写正常)、但在所有这些条件下、充电状态保持“不充电“、IBAT≈0A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、民洙、

    安装 shipFET 后、BAT UVLO 的电压相当高、如下所示:

    如果超级电容器电压未充电到如此高的水平、shipFET 不会导通。  在 EVM 上、您可以将在跳线 JP5 上安装的 shipFET 短接。  要短接输入多路复用器 FET、必须在 VAC1 的 JP3 上安装分流器、并在 VAC2 的 JP4 上安装分流器。   

    即使这样、充电器也不应说不在充电。  状态和故障寄存器会报告什么?

    此外、对于太阳能电池板应用、我建议阅读  

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluab26

    此致、

    Jeff