Other Parts Discussed in Thread: BQ25672EVM, USB2ANY
器件型号: BQ25672EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY
我使用 USB2ANY 接口和 TI Charger GUI 测试 BQ25672EVM(电路板标识:BMS034A)、并看到类似配置缺少基本功能或 EVM 可能有缺陷的行为。 即使 VBUS 和 VBAT 都存在并在状态寄存器中检测到、充电状态仍保持“未充电“、并且没有电流流入 BAT 引脚 (TP19–TP20≈0V)。 我想请您提供帮助、以确定这是配置问题还是 EVM 可能的硬件问题。
测试设置
我使用由 USB2ANY 控制的 BQ25672EVM (BMS034A) 和基于网络的 TI Charger GUI。
作为输入源、我尝试了两者
- 小型 PV 电池板 (MPP≈5.5V / 360mA、VOC≈6.2V) 和
- 工作台直流电源、两者均连接到 J1 VIN1/GND。 通过跳线旁路掉输入保护 FET(JP1:ACDRV1–PGND、JP2:ACDRV2–PGND、JP3:VAC1–VBUS、JP4 断开)。
在电池侧、我使用单个超级电容器作为单节等效电池、连接到 J5 电池 (+) 和 GND(–)、并安装 JP9、因此 BATP 可检测 BAT。 在大多数测试中、我使用工作台电源将超级电容器预充电至大约 3V、GUI 显示 VBAT_PRESS_STATUS = 1。
安装 JP17 (ENABLE)、在 GUI 中 EN CHARGE = 1 且 EN HIZ = 0。 I²C 通信正常(寄存器读/写正常)、但在所有这些条件下、充电状态保持“不充电“、IBAT≈0A