This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:芯片选择问题

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590974/tps25751-the-issue-of-chip-selection

器件型号: TPS25751

1. 支持 PD 和 QC 快速充电。
 2.支持 DRP。  连接到计算机后、可用于调试和下载功能。  当连接到 USB 闪存驱动器或其他外部设备时、它将启用 OTG。
3. 支持外部坞站。  它支持扩展坞上的功能(主要是快速充电和 OTG 功能)。  不需要 DP 支持。
 4.支持数字耳机。
5. 有 Android/Linux 驱动程序代码

这是我们项目的要求。  请逐一分析每一项、并确认 TPS25751 是否能够满足所有要求。  如果有其他推荐的型号、也可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很焦虑。 请尽快答复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您联系我们。

    1. TPS25751 支持 PD3.2、但不支持 QC 快速充电/

    2. TPS25751 支持 DRP。

    TPS25751 支持扩展坞应用。

    4.您能否提供更多关于支持数字耳机的详细信息? 您是指特定的供电协议还是电池充电协议?

    5.您能否提供更多的细节,说明您对 Android/Linux 驱动程序代码的要求?

    谢谢您、

    Adrian Sacalxot-Berrios