This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:当 Vin 电流为 1..3mA 时、Vout 下降 100ms

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588280/bq25570-vout-drops-for-100ms-when-vin-current-is-1-3-ma

器件型号: BQ25570

当 Vin 电流为 1..3mA 时、VOUT 下降 100ms。

当太阳能电池板不工作(完全遮光)时、就没有问题。

当太阳能电池板产生至少 10mA Vout 时、也表现良好。

当太阳能输入在 0.5V 下产生~μ A 1..5mA 的电流时、VOUT 随机(~3-4 秒)下降至 1V 并持续 100ms

在 Vstore、Vout、Vin 下添加高电容器~μ F 1000µF 会降低这个问题的频率(间隔为~0.5s 至~3s)。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    问题发生时的辐照度情况是什么? vstor 上存在多大负载? 配置了什么 MPPT? 您能提供原理图吗? 施加的电池电压是多少?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在确定遮挡太阳能电池板导致重置后、我使用实验室电源检查了电路板。
    我使用 0.5V 的电流从 1 到 10mA 对面板进行了仿真。
    Vout 上有一个~为 Δ V 20mA 和额外的 10mA、但 PWM 频率为 10% 10Hz。
    90%时的 MPPT(默认)。
    vstor 上没有额外的负载。
    有一个带 80%负载、~4V 的锂离子蓄能器。
    Vstor 上没有电力短缺的迹象、电压变化非常微小、低于 100mV。
    当 1mA Vin 电源打开/关闭时、在 3V 至~1V 范围内有 100ms 的 Vout 压降(使用示波器进行测量)。
    压降与任何其他变化源(负载 PWM、MPPT 的 16 芯串联间隔等)无关。
    我将检查 Vstor 上尽可能靠近 BQ 的额外 10nF 电容器(在其他主题上找到了此建议)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我等待你的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它更改了:

    0、1、2、3mA — 工作正常

    4、5、6、7mA - 0.5 秒后停止

    8..25mA — 工作正常

    30 -~5..10s 后随机停止

    35、40mA — 正常

    50、60mA — 在 ~5..10s 后随机停止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将将 20mA 负载直接传输到电池、将处理器和 PWM 保留在 Vout 输出上、并借助 1000 µF 缓冲器。 这将解决该问题。
    Vstor 上的电源管理器仍然存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请解释您的意思:

    “0、1、2、3mA — 工作正常

    4、5、6、7mA - 0.5 秒后停止

    您是否使用电流源驱动该器件? 在室内使用太阳能电池板会很困难。

    当时测得的输入电压是多少? 您是否高于冷启动? 您是否遵循了电池热插拔说明?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 0.5V 的恒流源。
    太阳能电池板的情况要差得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个带 80%负载、~4V 的锂离子蓄能器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请充分描述设置。 什么是锂离子蓄能器?其电压是 4V? 您能否提供原理图来确保器件不超出 VBAT 范围?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 LIR2032

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    原理图看起来正常。 您可以尝试使用限流的台式电源吗? 老实说、我需要更多的信息来调试此问题。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提供的值恰好是使用这种方法测量的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我没有足够的信息来调试此问题。 请提供更多信息以继续前进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在有一个权变措施、将大部分负载直接传输到电池、CPU 上的 1000µF 足以承受 100ms 的压降。
    不是很好的解决方案、也不知道我还能做些什么。
    电池从 PV 完全加载到未使用 Vout 时 Vov=4.08。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您找到了一个解决方案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待获得更详细的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我放弃了使用降压转换器。 我仅使用 BQ25570 为电池充电。