This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:LM51772 读取模拟电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589932/lm51772-lm51772-read-out-analog-current

器件型号: LM51772

在我们的一个项目中、我们使用 LM51772RHAR 来打造可通过 I2C 接口更改的稳定输出电压。  
我们使用该器件进行了测试、可以通过 I2C 设置输出电压来确保没有问题。  
 
但我们还需要知道输出端是否连接了某个器件、因此我们必须测量电流。 这是否可以使用 LM51772?
我们将 CDC(引脚 10)连接到模拟输入、但我们无法读取电流。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hermes、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您可以通过 CDC 引脚读取电流、但需要在 ISNS 处连接一个分流器、在 CDC 引脚上连接一个与 GND 的电阻器。

    另外、请确保将 ILIMCOMP 引脚设置为正确的电平。

    最好使用快速入门计算器来找到合适的值。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    我确实在 CDC 引脚上有一个 0、01 Ω ISNS 分流电阻器和一个 40K2 接地电阻器。  

    ILIMCOMP 引脚连接至 VCC2 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们将 ILIMCOMP 引脚连接到 GND、则会正常工作