This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072:未在为电池充电

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590471/bq24072-not-charging-battery

器件型号: BQ24072

您好! 我在 bq24072 中设计了一个 USB 接口。  如果没有电池、USB 会为系统提供强大的动力。  当我放入单节锂电池并拉出 USB 时、也可以正常工作。  我将电池电量耗尽到大约 3.4V、并在电池电缆上放置一个电流表。  我没有看到任何电流流入电池。

I have Riset = 1.78K、Rilim = 1.65K、RTMR = 0、TS = 10K、TD = 0。  我将原理图随附在 well.BQ2407.docx 中 

 

充电和电源正常 LED 也都亮起。 EN[2:1]=“10"且“且 CE = 0V。

为什么不会充电? 我看了几个论坛,似乎有人有类似的问题,但案文中没有解决办法。

 

谢谢!!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的联系。

    如果蓄电池能够放电但无法充电、这可能与蓄电池组上的 PCM 有关。 放电 FET 导通时、保护器上的充电 FET 可能会关断。

    您是否在 电池组中使用了电池组和 PCM 的数据表?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alec、

    非常感谢您这么快的响应! 尤其是在星期五下午。  让我用电池回复您。 电池是这样的:

    https://www.digikey.com/en/products/detail/adafruit-industries-llc/2011/6612469?s=N4IgTCBcDaIDIAUC0AOADAZhQNjSAugL5A

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    肯定的!

    您能否在电路板上确认器件的顶部标记? 我想排除是否是 BQ24072T。 “T"版本“版本使用基于电压的 TS 功能、而不是基于电流的功能。 如果是“T"版本“版本、则 TS 引脚与 GND 之间的 10k 电阻器将暂停充电。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我的 BOM 上的器件型号为 BQ24072TRGT。 芯片标识为行 1) PAP、行 2) TI 3C8 和行 3) A6LQ。  但是、6 可以是“G"。“。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您确认顶部标记。 该器件是 BQ24072T、它使用基于电压的 TS 特性。

    在“T"版本“版本中、TS 引脚与 GND 之间的 10k 电阻器会在 TS 引脚上产生电压 、暂停充电。 要确认此情况、您可以尝试将 1V 电压连接到 TS 引脚以 允许充电。

    我建议将 BQ24072T 替换为您电路板上的 bq24072。

    背景信息、  与基于电流的 TS 相比、基于电压的 TS 支持更广泛的 NTC 热敏电阻类型。 这是因为它在 TS 引脚上使用了一个外部分压器、该分压器易于配置。 基于电流的 TS 使用内部电流源来偏置 NTC、这 意味着当使用电阻为 10k @ 25°C 且 β 值为 β=3435K 的 NTC 时、TS 引脚上需要的外部元件更少。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alec、

    我会尝试 1V 技巧。  但可以肯定的是、bq24072 会通过 10K 下拉电阻为电池充电吗? 正确的器件型号是 BQ24072RGTR?

    非常感谢,感恩节快乐!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    BQ24072RGTR 是正确的器件型号。 是的、bq24072 具有基于电流的 TS 特性、因此将 10k 电阻器从 TS 引脚连接到 GND 将保持 TS 引脚上的有效电压以允许充电。

    我很高兴我能提供帮助! 祝你感恩节快乐!

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    1V 技巧是有效的、我根据 Iset 在 500mA 下充电。  如果您可以通过 10K 下拉列表确认使用非 T 版本、则此问题已解决!

    再次感谢!

    John