This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23625:最大峰值电流 TLVM23625RDNR

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591364/tlvm23625-maximum-peak-current-tlvm23625rdnr

器件型号: TLVM23625

如标题所述、TLVM23625RDNR 的最大峰值电流是多少? 我计划将其用作最大峰值电流为 2A 的 SIMCOM 7600 调制解调器的电源

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin、

    感谢您的查询!

    根据数据表、TLVM23625 可支持的最大负载电流为 2.5A。

    谢谢。此致、

    南迪。