This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:将 BQ27427 连接到 BQStudio 时不提供 GPCPackager

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588528/bq27427-gpcpackager-not-avaiable-when-connecting-bq27427-to-bqstudio

器件型号: BQ27427
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

你好

在阅读 BQstudio 和 GPCCHEMT 工具应用手册时、我发现将 BQ27427 电量监测计连接到软件时 BQstudio 中的 GPCPackager 工具栏选项缺失。 选择替代 IC 时、我可以在工具栏中看到该选项、但对于我尝试实现的选项、此选项不存在。

然而、由于我能够在 IC 上对特定的化学成分进行编程、因此我想知道为什么这个选项不可用。 是否有任何替代方法可以使用 BQstudio 生成 GPCCHEM 配置文件?  

此致

Simone Matthys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队成员审核。 在此期间、请附上与项目关联的.gg/.log/数据文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    对于 BQ27427、您只能将 3 个预编程的 chemID 中的一个编程到电量监测计中。 BQ27427 TRM 中描述了对三个 chemID 之一进行编程的过程。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Jonny

    如果我使用 BQstudio 将不同的定制 chemID(从列表中选择)编程到 BQ27427 中、则没有错误并且能够成功地对 IC 进行编程。
    读出化学 ID 将返回备用编程 chemID。 实际上是可以做到的。


    现在、我正在为 我的定制电池制作自己的 GPC 表 、但使用 GPCpackager 会更快。

    此致

    Simone Matthys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您实际上无法使用 bqStudio 对自定义 chemID 进行编程。 我知道 bqStudio 中有一个适用于 BQ27427 的 Chemistry 选项卡、但它不会将 chemID 编程到电量计中。 与 chemID 相关的实际 OCV 和电阻表未进行编程。  

    此致、  

    Jonny。