This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63460-Q1:LM63460/LMR36503 的最小 Ton

Guru**** 2814315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591003/lm63460-q1-minimum-ton-for-lm63460-lmr36503

器件型号: LM63460-Q1

您好:

我们正在设计一对 3V3 输出的降压转换器、一个适用于更大的负载 LM63460 (~4.3A)、另一个适用于小负载 (~100mA)

但在这两种解决方案中、我们都有类似的问题、并且是最小 Ton。  我们希望使用最大频率来尽可能减小线圈和解决方案的尺寸。

另一方面、转换必须支持高达 28V 的 Vin。 因此、如果不是错误的、则该占空比 D=3.3/28=0.11

如果您使用 2.3MHz 作为开关频率、则 Ton@28V 将~51ns

但指定的 Ton min(例如,对于 LM63460)为 70ns。

是否意味着在 Vin=28V、Vout=3.3V 和 freq=2、3Mhz 时、转换器将无法正常工作、或者 IC 内部有一项特殊功能可以在 tonmin 下控制此行为

谢谢

Josep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josep:

    数据表的第 7.4.3.4 节详细说明了器件的最短导通时间运行。  

    本质上、器件将切换到谷值电流控制、从而延迟器件的时钟周期以适应高输入输出电压比。 在这种情况下、器件仍将进行调节、但开关频率将折返、以确保器件仍处于最小吨位规格范围内。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    我明白了,现在对我来说已经很清楚了。 感谢您的支持

    Josep