This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40055:可在使用 TPS40055 的应用中替换 TPS40057

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40055, TPS40057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590027/tps40055-can-the-tps40057-be-substituted-in-an-application-using-the-tps40055

器件型号: TPS40055
Thread 中讨论的其他器件: TPS40057

我们现有产品使用 TPS40055、没有问题。

TPS40057 是否可被归类为这种情况下 TPS40055 的直接替代产品、而不会出现任何问题? 原因是供应链管理的脱轨。

我理解唯一的区别是 TPS40057 可以处理 Vout 预偏置。 这主要用于在设备通电之前在输出端连接电池的电池充电应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议在您的应用中尝试 TPS40057。 预偏置运行通常表示、如果在器件重新启用之前存在残余输出电压、则器件可以在不对输出放电的情况下进行 SS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。