This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922050:TPS922050 是否可以通过 PWM 信号输入到 DIM 引脚来控制 LED 电流?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591091/tps922050-can-tps922050-control-led-current-by-pwm-signal-input-to-dim-pin

器件型号: TPS922050

大家好:

一个客户正在考虑使用 TPS922050。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
TPS922050 是否可以使用 D1 在 PWM 信号输入到 DIM 引脚的占空比下控制 LED 电流?
我认为答案是肯定的、因为 page1 上的调光线性度和效率图
TPS922050 数据表中的显示了 PWM 占空比 (%) 与输出电流数据 (A) 间的关系。

但数据表 第 13 页上显示在 7.3.4.1 PWM 调光时。
“当 DIM 引脚上的 PWM 输入信号从低电平变为高电平时、内部 NMOS FET 开始开关、而电感器电流会上升到检测电阻确定的值。 … 只要 PWM 输入信号保持低电平、内部 FET 就会保持关断状态、并且 LED 电流保持为零。“

我认为这是一种简单的 PWM 调光方法。

第 1 页上的调光线性度和效率图或本说明哪一项是正确的?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-San:

    是的、您回答正确。 您可以将 D1 版本与 PWM 调光配合使用。 谢谢!

    BRS

    卢西亚