This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08:短路保护限制

Guru**** 2814135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587914/tps27sa08-short-circuit-protection-limits

主题:TPS27SA08 中讨论的其他器件

  1. 器件型号:TPS27SA08

您好!

在我们销毁一些在 30V 下进行短路测试的 TPS27SA08 后、我想知道 SC 测试@30V(R_Load_MIN、L_Load_MIN、...?)的限制。

我在数据表中找到了文档“智能电源开关的短路测试结果“的链接、但遗憾的是、并未包含 TPS27SA08、测试显然仅高达 14V。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    您是否有任何显示输入和输出端电流或电压的波形或测量值?

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很遗憾、我没有测量结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    我正在处理这个问题、并将返回给您。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    可以保证该器件在标称电源电压范围内的短路事件期间能够自我保护。 造成损坏的主要方法是通过过压。 如果不进行任何测量、就很难确定根本原因。 不过、如果您能分享、我们可以首先查看系统原理图。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    • 非常感谢你! 我们再次使用较低的 TVS-Diodes 进行测试,这次 TPS 通过了短路:)