This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80 平衡计时器计算和 OCV

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581796/bq40z80-bq40z80-balancing-timer-calculations-and-ocv

产品型号: BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件: BQ41Z90

问题 1:

平衡时间根据 SOC 差异计算平衡所需的时间。 时间如何知道外部平衡电路使用多少电流来正确地平衡电芯? 较大的外部平衡电路会从容量最高的电池中减去更多的容量。 在充电期间使用 CB 时、是否存在不应超过的充电电流与 CB 电流之比?  

问题 2.  

如果发出电量监测计复位命令、则在所有电芯均衡计时器都变为 0 后、无论处于静止状态还是平衡后立即执行、我始终会看到计算出的新值。 这是意料之外的、让我相信我的计算存在误差。 注意:我正在使用大容量电池、并通过校准调整容量、然后按此比例调整所有设置、因此我也调整了电池平衡时间设置。 复位后会收到 OCV 读数、但没有意义是我得到了如此大的计时器。 缩放电池平衡计时器设置是否存在限制?

问题 3:  

BQ41Z90 有使用 Δ V 或 QMax 来设置 CB 的选项、是否有适用于 BQ40Z80 的.srec 选项?

此致、
jarred

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队中的其他人、并将  在可能的情况下在团队内跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以回复吗?  已经是两周了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1:请参阅 TRM、第 80 页。 电量监测计使用参数 Bal Time/mAh CellX、您必须使用第 80 页上的信息来设置该参数。

    A2:电量监测计使用 OCV 读数(更新电芯状态 DOD0)来计算电芯之间的电荷差(然后使用该差值通过 Bal Time/mAh CellX 参数计算电芯平衡时间)。 这些 OCV 读数由复位触发。 通常情况下、复位是电量监测相当极端的事件、必须尽可能避免复位。

    答 3:没有