This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:电池不平衡和低电压保护。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887, BQ25883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589542/bq25887-battery-unbalancing-and-low-voltage-protection

器件型号: BQ25887
主题中讨论的其他器件: BQ25883

您好:

我已经在我们的一款原型设计中使用 BQ25887 大约一年了。  这是一款小型医疗设备、具有 320mah 2S LiPo。  我们遇到了电池消耗和不平衡问题。  为了解决低电压问题、我尝试采用低电压截止频率。  这些似乎与 BQ25887 无法很好地配合使用、要么导致 BQ25887 在一个设计中无法在低电压截止模式下开始充电、而且当我们在主电路和 BQ 之间提供保护时、这会极大地取消电池包的平衡。   

采用此 IC 的低压保护解决方案有哪些?

此外、我们还会观察 BQ25883、因为它的电源路径会在 6V 时切断、这似乎是实现低压保护的更好选择。  随着时间的推移、电池在使用此 IC 时是否会变得不平衡?

 

如有任何帮助、我们将不胜感激

 

谢谢你

 

Brian K. Loso

工程测试组主管

 

bloso@intven.com

M–206.949.6840

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您联系我们。 您能否具体解释一下电池电量耗尽和不平衡的问题? 您实施的低电压截止频率是多少? 您需要哪种低压保护? 您是否考虑过使用电池组保护器?

    电源路径在 6V 时切断是什么意思? 您的寄存器设置是什么?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如数据表所述、目前我们正在尝试将 Mitsumi MM3220 2S Lipo 保护 IC 与 2 个建议的 MOSFET 搭配使用。  这源于我们进行反向设计并添加到电路板上的电池组保护器。 这种保护和许多其他保护功能会将 GND 引脚从电池中提起、但请勿断开电芯之间的抽头。

    有 2 个问题。

    1:在低保护模式下切断 GND 后、BQ25887 不再检测到电池、并且在插入时不开始充电。  

    2:当发生低电压切断时、电池组的上部电芯似乎有寄生电流消耗、并将继续通过 BAT 和 MID 引脚耗尽。

     

     

    关于 6V 时电源路径切断的问题、我问了 BQ25883 作为替换我们当前使用的 BQ25887 的选项。  这是一个不同的问题、因为我们的选项不多。  BQ25883 的数据表显示了器件(电源路径)的输出、想知道此操作是否可以在没有额外电路的情况下解决欠压问题。  器件中的空间非常受限。

     

    谢谢你

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您能分享一个原理图吗? 此外、发生这种情况时、您能否共享寄存器? 听起来保护器未被唤醒或未重新启用有问题。 您是否可以尝试在 REG0x2A 中禁用 CB_AUTO_EN 以进行自动电芯平衡? 可能正在绘制。

    我需要帮助您了解 6V 时电源路径切断的含义。 BQ25883 确实具有 NVDC、BQ25887 在使用低电池电量插入输入时没有该 NVDC、并且它具有可选的最小系统电压。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、保护功能肯定不会唤醒、这仅在您开始充电时发生、但 在电池切断时 BQ 不会充电。  我们正在考虑向 USB 电源添加一个电压监控器、该监控器将在 BQ 可以开始充电之前禁用截止频率、除非您可以提供与 BQ25887 兼容的截止解决方案。  

    对于失衡问题、我们将尝试您的建议并努力获取注册数据。  我也附上了原理图。

    感谢你能抽出时间

    Brian

    e2e.ti.com/.../SiiRing2.5.2-_2D00_-Main-Board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    原理图存在多个问题。

    REGN 需要一个最小 4.7uF 的电容器。 这可能会影响 FET 的栅极驱动。

    2.如果有一个 5.23k 上拉电阻与一个 30.1k 下拉电阻,则 TS 需要连接一个热敏电阻。 如果在不进行充电时测量了 TS 电压、我几乎可以保证它会超出范围。 此外、TS 分频器需要上拉至 REGN、因为测量是相对于 REGN(而不是外部电源轨)的。

    需要修复这两个项目、才能使器件正常工作。

    此致、

    Mike Emanuel