This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762EVM:负电压输出端的输出电流

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590290/lm27762evm-output-current-at-negative-voltage-output

器件型号: LM27762EVM
主题: LM27762 中讨论的其他器件

尊敬的先生:

 我的客户在其耳机工程中使用 LM27762 来驱动 OPA 器件。  

 1.客户按以下设置使用他们的电路板:

 输入:5.2V

 输出。 +5V

  当负载为 100mA 时、OUT 的压降为 4.85V、当负载为 200mA 时、压降为 4.5V。 带负载时 Vin 处没有压降。

image.png

 

2.客户获得 EVM 并设置为自己的板. 它们得到的结果与电路板相似。

3.将 EVM 处的 Vin 更改为 5.5V。 负载为 250mV 时、Vout-= 4.7V。 Vout = 5.15V、带负载。

 

 客户想知道他们必须提供什么输入电压才能在负载 200mA 下获得 Vout-= 5V。 请帮助我们在 EVM 上进行确认、并告诉我们如何进行设置。 谢谢。

此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢使用 E2E。

    如数据表中所述、“必须注意正 LDO 和反相电荷泵后跟负 LDO 具有足够的余量。“ 输入电压必须高于输出电压。 负输出电压所需的余量要高得多。

    遗憾的是、在最大输入电压为 5.5V 且输出电压选择为–5V 的情况下、最大负载电流只能小于 100mA。

    如果输出电压较低(例如 3.3V)、器件将能够支持 250mA。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我想补充一点、

    当输入电压为 5.2V 时、200mA  负载下的 4.5Vout 是合理的。

    参考 d/s 中的图 5-3 和图 5-4、-Vout =-(5.2 - 62mV - 400mV)=–4.7V。 此外、您还应考虑电阻器容差...

    BR、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin 和 Josef:

     感谢您的答复。

    1.数据表中图 5-9 所示的条件是什么?

    2.对于音频应用、您必须为+/–5V 的 200mA 负载提供 LM27762 的任何类似解决方案?

    谢谢。此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    遗憾的是 、数据表中–5V 的红色曲线看起来不切实际。

    抱歉、我们没有任何其他/更新的器件能生成+–5V /5V 200mA。

    此致、
    SEPP