This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:LM5156 — 未获得预期输出

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587532/lm5156-q1-lm5156---not-getting-expected-output

器件型号: LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5156

我正在使用采用反激式非隔离式配置的 LM5156 芯片、但未获得预期输出。

VIN = 15V

VOUT 预期值= 1.2kV-1.5kV

VOUT 实际值= 840V

LM5156 v7 config.xlsx 

我已经浏览过提供的计算器、但未成功使用建议的值。 Webench 不会转到所需的输出。 电流问题、以及无法达到预期的输出、是每次我重新打开电路时、输出电压都会下降。 我已经为低侧和高侧尝试了 1 个接地端。 我尝试了低侧和高侧的单独接地、但两者都未成功。  

需要哪些无源器件值、可能是什么导致不稳定和缺少所需输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joy、  

    感谢您的联系。  

    为了实现如此高的输出电压、变压器匝数比需要更高。 应实现约 60%的最大占空比。  

    我还建议使用功率级设计人员来查看器件选择如何影响电压和电流波形: https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER 

    您还应确保所使用的 FET 适合高压应用。 此外、您应该确保 Lm5156 可以将 FET 完全导通。  

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的功率级设计人员。 LM5156 应该能够完全开启 FET、添加 MOSFET 驱动器来使 FET 开关可靠吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joy、  

    如果该器件可以直接驱动 FET、则无需外部驱动器。  

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moritz

    明白了、反激式转换器的 PCB 布局对该电路的功能有多重要?

    谢谢、

    快乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joy、  

    良好的布局对于开关模式电源的功能非常重要。

    请遵循数据表中给出的布局指南。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些指南不包括在文本中或任一 PCB 布局示例中放置变压器的位置。 关于如何将变压器包含在电路中、是否有现成的指南? 如果布局不完全遵循数据表、那么实际上偏离了所需电压输出的 400V 至 600V 电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joy、

    有关布局示例、您也可以参考我们的 EVM: https://www.ti.com/lit/ug/snvu736/snvu736.pdf 

    您的设计未达到预期输出不是布局问题。 如前所述、占空比太高、需要另一个变压器。

    此致

    Moritz