This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951 存在 B ZVS 问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590205/ucc28951-ucc28951-phas-a-b-zvs-issue

器件型号: UCC28951

尊敬的 PL AE

I 在 UCC28951 中进行设计、以实现 0~500V 范围内的输出可调电源。 在调试期间、 我发现 C 相和 D 相的 MOSFET 温升小于 A 相和 B 相。然后我检查 B 相 MOSFET 的栅极和漏极波形。 B 相 MOSFET 似乎有时可以实现 ZVS、有时无法实现 ZVS。 请参阅下图。

相位 ZVS

 

B 相非 ZVS

电外科单元能源平台 Rev0.1.pdf 

我的问题是:如何始终保持 B 相来实现 ZVS? 附上原理图以供参考。 注意:我在调试中使用 MOSFET 替代 GaN。 谢谢。

 

此致、

Bill

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您提供的波形。

    从您分享的波形可以看出、即使在非 ZVS 情况下(即 VDS 的谷值或峰值)、开关也在最佳点发生。 请确认以下内容。

    1. 请确认,它是您所指的 B 相的后腿吗?

    2.请确认您是否在负载减小时丢失 ZVS 功能

    如果以上问题的答案是肯定的、则预计会出现这种行为、因为匀场电感器没有足够的能量在轻负载或空载条件下对后桥臂 MOSFET 的 Coss 进行充电/放电。 ZVS 首先发生在主桥臂和轻负载下、匀场电感器可能没有足够的能量为后桥臂获得 ZVS。 解决该问题的一种方法是增加匀场电感值、从而确保存储足够的能量、即使在轻负载下也能为两个桥臂获得 ZVS、但请注意、这会增加导通损耗、因为增加匀场电感会导致初级侧循环电流更高。

    此致、
    Deepak K  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Deepak

    得到了它、非常感谢您的支持!  

    但是、为什么 A 相、B 相 MOSFET 的温升高于 C 相和 D 相? 如何使 MOSFET 的 A 相和 B 相温度低于 C 相和 D 相温度? 非常感谢。

    此致、

    Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我假设“A 相“和“B 相“对应于原理图中的开关 U8 和 U10。 由于这些开关由 OUTA 和 OUTB 驱动、因此会形成后桥臂。 由于匀场电感较低、因此后桥臂无法实现正确的 ZVS、这就是它比前桥臂(开关 C 和 D)升温更多的原因。 为了解决这个问题、您可以增加匀场电感或改善这些开关的冷却效果、以使其保持较低的温度。

    此致、

    Anil