This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730 应用级对 ADC 的访问权限

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590442/tps25730-tps25730-application-level-access-to-adc

器件型号: TPS25730
主题中讨论的其他器件: TPS25751

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我们目前正在评估是否在设计中使用 TPS25730D。  

我希望能够将 ADC 输入用于其他模拟测量以及器件配置控制。 我计划使用外部模拟多路复用器在应用模拟电压和配置电压之间进行切换、这就引发了许多关于如何正确实现这一点的问题。

1) 您能否告诉我 ADC 采样配置的时间以及应用程序切换到其他模拟测量值的安全时间(假设这实际上是可能的)。

数据表表明可通过 I2C (8.3.7) 为应用提供 ADC

  

但是、我无法找到 I2C 总线接口的完整寄存器说明。 也许我只是找不到合适的位置。

您能否提供完整的器件寄存器列表和编程指南?

感谢你的帮助

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1) 您能告诉我 ADC 采样配置的时间以及应用程序切换到其他模拟测量值的安全时间(假设这实际上是可能的)。

    编号  这是不可能的。 TPS25730 未配置为以这种方式运行。   

    请考虑 TPS25751 器件。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucr8a/slvucr8a.pdf#page=52

    https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/USBCPD_Application_Customization_Tool /ver/1.1.1/

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您抽出宝贵的时间查看此问题。 这不是我所希望的答案。

    这表明数据表可能需要更新、因为它在某些地方会造成一些误导。

    不管怎样、再次感谢。

    此致

    Garry
    - NTronix Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    建议更新数据表、因为它在某些地方有点误导人。

    感谢您的反馈。  我将把时间交给更大的团队。

    此致、
    Chris