This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:在恢复到低电压时查询 PMIC 低电压输出

Guru**** 2811645 points

Other Parts Discussed in Thread: LP877451Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589748/lp87745-q1-inquiry-of-pmic-voltage-low-output-when-returning-to-low-voltage

器件型号: LP87745-Q1
主题: LP877451Q1EVM 中讨论的其他器件

你好。

◎我正在开发车辆雷达传感器。 下面列出了使用的元件、下面提供了连接图。

AOP:AWR1843ARBGALPRQ1
降压转换器:LM60430AQRPKRQ1
PMIC:LP877451A1RXVRQ1
CAN 收发器:TCAN1576DMTRQ1

■降压转换器
- VIN:BATT+电源
-降压 VOUT 3.3V :仅用作 PMIC 电源电压
- PG:直接连接至 AOP 复位
- EN:直接连接至 CAN_INH

■μ A PMIC
- PMIC_5: CAN IC 电源连接
- PMIC_3.3V:CAN IC、AOP 电源
- PMIC_1.8V: AOP 电源
- PMIC_1.2V:AOP 电源
- PMIC_1.0V:AOP 电源
- nRSTOUT:直接连接到 AOP 复位

■AOP
-复位: PMIC 一个 3.3V 电源和一个 10K 上拉电阻连接,并联降压 GP 引脚和 PMIC nRSTOUT 引脚。

■CAN 收发器

- VSUP:电池+电源
- VCC:PMIC_5V
- VIO:PMIC_3.3V
- INH:通过 100K 欧姆下拉电阻连接到 BUCK_EN。

*未列出与此问题无关的引脚。


 Q1) 当 BATT+电源进入 4V 或更低的低电压状态并返回到 5V 或更高的电源时、存在 PMIC 电源输出不会传输的问题。

如果低电压返回时间较早、则没有问题、如果返回时间较晚、则在某些时候无法提供电源输出。 这是 IC 的特性吗? 还是可以通过软件或其他硬件方法来解决问题?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为在以下主题中发布了相同的查询。 您可以对此进行查看。  

     https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588710/lp87745-q1-inquiry-regarding-vout-non-output-condition 

     我之前在这篇文章中回答过、然后关闭这篇文章、让我们在这里继续处理这篇文章。  

     Q1) 当 BATT+电源进入 4V 或更低的低电压状态并返回到 5V 或更高的电源时、PMIC 电源输出不会传输问题。[/报价]

    我在上一个主题中回答了这个问题。  

    如果低电压返回时间较早、就没有问题、如果返回时间较晚、则在某些时候功率输出将不可用。 这是 IC 的特性吗? 还是可以通过软件或其他硬件方法来解决问题?

    是的、这可能是由于前置稳压器的输入和输出之间的余量较小。 您可以检查这些参数、并从前置稳压器团队确认降压稳压器可以调节的低电平以及它无法调节的程度。  

    此致、

    Ishtiaque  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了数据表、将 IC 的 RECOV_CNT_THR 寄存器设置值设置为“0h"似乎“似乎可以解决问题、您认为是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用 LP877451A1RXVRQ1、然后获取 LP87745101RXVRQ1 样片并对其进行测试。 这是否是一个 RECOV_CNT_THR 寄存器设置值已更改为“0h"的“的样本? 这两个样片之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Choi、

    唯一的区别是看门狗长窗口超时值。  

    LP877451A1RXVRQ1 大约有 5s。  

    LP87745101RXVRQ1 大约具有 0.5s。  

    除了 NVM ID 和修订版本寄存器外、其他所有内容都相同。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Ishtiaque、

    您好、我是 Arrow Electronics Korea 的 Chase。 我是一个支持 MINKYU Choi 的人。

    感谢您的支持。

    要解决上述问题、我们需要将 OTP 0x38 的值从 0xF(15 次)更改为 0x00。

    我可以使用 LP877451Q1EVM 和 GUI 继续该过程吗?

    如果可以、我将通过当地的 TI 办事处申请 EVM。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    是的、可以使用 GUI 动态更新所述寄存器的值。  

    请记住、该值将一直存在、直到器件重新下电上电。 然后器件将恢复其默认设置。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Ishtiaque、

    与 LP877451A1RXVRQ1 相比、LP87745101RXVRQ1 产品的复位计数阈值和恢复计数阈值如何?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    两个 OPN 的复位计数阈值 (RESET_CNT_THR) 和恢复计数阈值 (RECOV_CNT_THR) 均设置 15 次。  

    关于该问题、我已经提到过、它可能与为 PMIC 提供 3.3V 输入电源的前置稳压器有关。  

    您能否与前置稳压器团队核实、如何在慢速斜升/斜降模式下、在由 VBAT 提供的 4.5V 输入电源下使输出保持稳定?  

    此致、

    Ishtiaque