This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS2663 OVP 设置

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1686

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584654/tps2663-tps2663-ovp-setting

器件型号: TPS2663
主题中讨论的其他器件: TPS1686

尊敬的团队:

 

希望仔细检查 TPS26630 OVP 设置:

  1. TPS26630 OVP 设置是否可以达到 60V?
  2. 您能否提供一个用于设置 TPS26630 OVP 阈值的参考表格?

BRS。

Frank Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    1.可以、OVP 可以设置为 60V、但不建议这样做、因为它是器件的绝对最大值。 如果需要更高的额定电压、可以查看 TPS1686。

    2.您可以使用产品页面中提供的设计计算器来设置 OVP 阈值。

    谢谢  
    Amrit