This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:PMP10200 参考设计中 UCC28700 的控制器替代产品

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, PMP10200, UCC27517A, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586863/ucc28700-q1-controller-alternative-to-ucc28700-in-pmp10200-reference-design

器件型号: UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28700PMP10200UCC27517AUCC28730

您好:

我想使用 PMP10200 参考设计、但此设计中使用的 UCC28700 控制器相当旧。  

您能否推荐下一代 TI 控制器、它可以在此设计中直接替换 UCC28700、同时保持非光电 (PSR) 功能?

是否可以移除图腾柱驱动器以使用新一代控制器驱动 MOSFET?

要求:

  • 输入电压:15V-150V DC
  • 非光电反激式设计

您会建议使用哪种 TI 控制器?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    您 可以查看 UCC28730、它可以使用 UCC27517A 作为栅极驱动器、

    此致

    Dushyanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dushyanth R 

    感谢您的答复。

    对于我的应用、我能否去掉 UCC27517A 栅极驱动器并将 MOSFET 直接连接到 UCC28730 的 DRV 引脚?

    此外、当我尝试使用 UCC28730 创建 WEBENCH 设计时、它需要 85V 的最小 Vin。 但是、PMP10200 参考设计的最低工作输入电压为 25V。 如何将 WEBENCH 配置为与参考设计类似的较低输入电压一同工作? 是否有特定的设置或权变措施来实现在 Vin 低于 85V 的情况下直接使用?

    此致、

    Batuhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    您能告诉我您使用的是哪种 MOSFET 吗?

    您能分享电源规格吗?

    此致

    Dushyanth SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushyanth:

    MOSFET: STD20NF20
    电源规格:15V 至 150V 输入电压、15V/7V 输出电压、DC/DC 反激式转换器。

    此致、

    Batuhan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     满载电流是多少以及您要调节的电压是 15V 还是 7V?

    此致

    Dushyanth SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    满负载功率 30-45W (apprx 2-3A)、我们希望调节 15V。

     此致、

    Batuhan Kaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    UCC28700 和 UCC28730 的 VDD 导通电压> 18V  

    这是不可能的 730 和 700。 如果要使用此控制器、应使用外部电源偏置。

    我更喜欢

    https://www.ti.com/lit/gpn/uc3843

    您可以采用反激式和上述电路实现低 Vin

    此致

    Dushyanth