Other Parts Discussed in Thread: LM25143
零件号: LM25143
尊敬的 TI 团队:
请检查我的 LM25143 SCH、输出 (VREG_PMIC_IN_3V3) 没有反馈电路、您能告诉我如何测试环路稳定性吗?
我的同事说我可以焊接 R3627、R3639、R3328、移除 R3327 来测试环路稳定性。 但在我的比较中、如果改变反馈样式、环路稳定性结果对于我的原始设计是可以的吗?
谢谢


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Onkar:
1:当我使用 外部 FB 来输出 3.3V 电压时、环路稳定性失败、 增益裕度为 7.381dB、小于 12dB、您能告诉我如何进行改进吗?
2:我们是否可以认为 外部 FB 环路稳定性结果与内部反馈环路稳定性结果相同? 我担心内部 FB 环路稳定性也会失败、因为我们无法测试内部环路稳定性。
外部 FB 电路电阻值:R3627=24R、R3639=56K、R3328=12.4K、移除 R3327
您好、Rocky
1:当我使用 外部 FB 输出 3.3V 电 压时、环路稳定性失败、增益裕度为 7.381dB、小于 12dB、您能告诉我如何对其进行改进吗?
您可以增加开关频率 (FSW) 或电感器、增加电感器会降低相位裕度、因此建议增加 FSW
我们是否可以认为 外部 FB 环路稳定性结果与内部反馈环路稳定性结果相同? 我担心我们的内部 FB 环路稳定性也会失败、因为我们无法测试内部环路稳定性。
正如我之前提到的、FB 网络值在这里不起作用。 两者的结果相同。 但在内部、您无法进行测试、因此我们可以使用外部 FB 电阻梯对其进行测试、您可能需要将总阻抗保持在与内部电阻类似的 Meg 范围内。 但这不会有任何显著差异
谢谢你
此致
Onkar Bhakare